This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:USB 文档

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601660/am4372-usb-documentation

器件型号:AM4372

您好、查姆斯、

我的客户对 TRM 有疑问

AM437x ARM Cortex-A9处理器技术参考手册 https://www.ti.com/lit/ug/spruhl7i/spruhl7i.pdf 

 

16.1 4161頁)(2537/T Ü V

 

USB (通用串行总线)通过在 USB 器件之间实现数据传输机制、为众多消费类便携式设备提供了一种低成本连接解决方案。

             :μ A

本文档介绍了此第三方 USB 子系统的集成、对于希望修改现有 Linux USB 驱动程序或创建新驱动程序以支持此控制器实现的用户而言、不应将其视为足够。 对于希望大幅修改现有 Linux USB 驱动程序或创建新驱动程序的用户、请与您的 TI 销售代表联系、以了解有关如何在 NDA 下获取第三方 IP 数据手册的更多信息。



客户使用 uITRON、然后她将制作 USB 驱动程序。

她的问题是、她必须签订 NDA?
什么是第三方 IP 数据库?

请告诉我。

此致、

新吉宇田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    工厂团队已收到通知。 他们将在此处回复或直接与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biser - San、

    感谢你的答复。

    但工厂没有回复。

    请再次升级吗?

    此致、

    新吉宇田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    访问第三方 IP 数据库需要3方 NDA、因此受到高度限制。 请提供有关此需求的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DK-SAN、

    感谢你的答复。
    但是、我的问题很简单。
    什么是"第三方 IP 数据库"?

    客户了解 NDA 是必要的。 但是、除非他们知道摘要、否则他们无法签署合同。

    此致、
    新吉宇田
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ueda-San、

    我不确定我是否理解您的问题。 "第三方 IP 数据库"就是这样...这是一个描述 AM437x 器件中第三方 IP 功能的参考。 如果您要求的是编程指南、这不是编程指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DK-SAN、

    抱歉,什么是第三方 IP?
    如果需要创建 USB 驱动程序、则客户必须执行此操作。
    或者、这是仅向第三方发布的库吗?
    或者、这是 ROM 中准备的使用库的 API 等文档吗?

    此致、
    新吉宇田