This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDSEVM572X:为572XEVM/AM5718进行开发-我们将在 RedHat 与 Ubuntu 中遇到什么 Gotchas?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/568113/linux-tmdsevm572x-developing-for-572xevm-am5718---what-gotchas-will-we-encounter-with-redhat-vs-ubuntu

器件型号:TMDSEVM572X

工具/软件:Linux

您好!

我对在 TI SOC 平台上开发 Linux 比较陌生。  我正在使用 TI572X EVM。  

**我需要知道,如果我将 Red Hat Linux 安装在我的一台公司 PC 上,而不是 Ubuntu 16.04版上,我们可能会遇到什么问题?  我相信我们的 IT 部门将允许我在 PC 上本地安装 Red Hat,并且希望我们能够更好地控制允许使用的协议(例如 TFTP、NFS)。**

最近、我们在 Windows 7主机上的 VirtualBox 中运行 Ubuntu 16.04的 Sitara 572x EVM 的网络引导中遇到了绊脚石、这很明显是由于我们的 IT 部门实施了策略。 例如、当 Sitara 尝试在 Uubuntu/VirtualBox 上安装开发 FS 时、Wireshark 会显示 NFS 服务器的响应在管理上被禁止。  我用防火墙和打开端口尝试了各种方法,但到目前为止还不幸运。  但是、该操作仅适用于我家中在 VBox 内运行 Ubuntu 的个人 Windows 计算机。  

请告诉我您的想法...

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看本指南:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Getting_Started_Guide
    "配置 Linux 主机"一章。 您可以在其中找到建议。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我知道 Linux SDK 为该 SDK 调用 Ubuntu 16.04。  这是我的首选。  但是、由于我的公司 IT 部门的限制、我可能只能在 PC 上本地安装 Red Hand 并将其放在我们的公司网络上。  或者、我可以在计算机上本地安装 Ubuntu 16.04、但我想如果在下载软件包时无法将该计算机放在互联网上、这将是一件真正的痛苦。

    因此、我仍然非常感兴趣的是、我们将在哪里遇到有关最新 Red Hat 发行版的问题。  我不确定这是否主要是与兼容性相关的问题、例如与 Linaro 工具链的兼容性、或者是否存在其他依赖关系。 我将尽可能地研究这个问题、但如果 TI 能帮助我指明正确的方向、我将不胜感激。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我尝试与更了解的人进行联系。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!!

    我"几乎"能够使用572xEVM 以 BBB 作为中间 TFTP 和 NFS 服务器进行网络引导。 这可能是针对 EVM (NFS 客户端)和我的笔记本电脑(具有 Uubuntu/VBox (NFS 服务器))之间 NFS 装载中明显的通信问题的解决方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    答案:
    "应该可以在 RedHat 主机上安装 PSDK。 应修改某些安装脚本并跳过主机检查。"

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔