主题中讨论的其他器件: DRA752
工具/软件:Linux
您好!
我们在基于 AM5728的定制板上使用 PSDK 02.00.00.00 (Linux)、这与 AM5728 GP EVM 类似。
GP EVM 的 Lisa 映射配置(在 arch/arm/cpu/armv7/omap5/SDRAM.c 中)为
/*
* DRA752 EVM 板具有1.5 GB 内存
* EMIF1 --> 2Gb * 2 = 512MB
* EMIF2 --> 2Gb * 4 = 1GB
*因此映射1GB 交错和512MB 非交错
*
const 结构 DMM_LISA 映射_regs LISA 映射_2G_x_2_x_2_2G_x_1_x_2 ={
.dm_lisa_map_0 = 0x0、
.dm_lisa_map_1 = 0x80640300、
.dm_lisa_map_2 = 0xC0500220、
.dm_lisa_map_3 = 0xFF020100、
.in_ma_present = 0x1
};
为什么 DMM_LISA_MAP_3寄存器配置为 0xFF020100?
我能否将 LISA 映射寄存器重新配置为
const 结构 DMM_LISA 映射_regs LISA 映射_2G_x_2_x_2_2G_x_1_x_2 ={
.dm_lisa_map_0 = 0x0、
.dm_lisa_map_1 = 0x0、
.dm_lisa_map_2 = 0x80640300、
.dm_lisa_map_3 = 0xC0500220、
.in_ma_present = 0x1
};
上述两种配置之间有何差异? 应使用以下哪一项?
此致、
Prasad。