This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:VPP 要求

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV707, TPS74801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594326/am4376-vpp-requirement

器件型号:AM4376
主题中讨论的其他器件:TLV707TPS74801

您好!

  客户设计的 TPS74801为1.7V Vpp、但 TLV707以基准电压为基准 设计。 那么、该1.7V Vpp 和任何特殊规格的用途是什么。 要求?

是电源负载还是模拟负载对噪声和 PSSR 的关注?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您询问的是哪种参考设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、数据表中列出了对 VPP 的所有要求。  在器件中对客户电子保险丝进行编程时使用 VPP。  确保您符合数据表中定义的定序和电压容差要求。  当在正常运行期间不对电子保险丝进行编程时、引脚上不应存在电压、因此请确保包含通过 GPIO 或其他方式对 LDO 进行控制的功能。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biser、

    HS EVM。