This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:BSP Linux 问题

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600769/linux-bsp-linux-problem

主题中讨论的其他器件:THS7303PCA9543A

工具/软件:Linux

我有一个 DM368EVM MISTRAL 板。 我尝试从包装箱中的 SD 卡引导它。 内核日志是

s7303 1-002c:找到的芯片@ 0x58 (达芬奇 I2C 适配器)
VPFE_INIT
VPFE 捕捉:VPSS 时钟 VPSS_MASTER 被启用
VPFE 捕获 VPFE 捕获:已注册 v4l2器件
VPFE 捕获 VPFE 捕获:已注册视频设备
dm365evm_enable_pca9543a
dm365evm_enable_pca9543a、status =-121
EVM:切换到 HD 成像仪视频输入
mt9p031 1-005D:未检测到 MT9P031芯片、寄存器读取 ffffff87
VPFE-CAPTURE VPFE-CAPTURE:v4l2子器件 mt9p031寄存器失败
未注册子设备
VPFE 捕捉:VPFE 捕捉时钟被禁用
VPFE_REGISTER_CCDC_DEVICE:DM365 ISIF
DM365_ISIF:DM365_ISIF 的探测器失败、错误-22

我无法忍受如何捕获视频 ftom CVBS 输入。

当我从 BSP 中制作自己的 SD 卡时、我会看到相同的内核日志、但我看不到/dev/video0器件

为什么盒子中的电路板无法正常工作、以及如何使其正常工作?

我尝试 了 DM368 EVM 的 BSP 4.0.2和4.0.1。