This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/am5728:启用早期打印

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590728/linux-am5728-enabling-early-printk

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

我正在尝试在基于 Sitara am5728的定制板上引导 Linux。
但在控制台上"正在启动内核..."之后看不到更多输出
我想启用早期 printk 来调试 Linux 引导过程。
我已在 menuconfig 中启用此选项、并在 u-boot 环境中设置了 bootargs 变量:

 内核黑客攻击->
   [*]内核低级调试函数
       (x)通过 OMAP2 UART3发出的内核低级调试消息(n8x0)  
   [*]早期打印  

 setenv bootargs console=ttyO2、115200n8 leyprintk

启动后、它仍然只是"启动内核..." 消息。
我出了什么问题? 有人可以帮助我激活 learprintk 模式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过在 menuconfig 中通过 OMAP4/5 UART3设置内核低级调试消息来解决问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilya、

    感谢您分享解决方案。

    此致、
    帕维尔