This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:zImage 构建失败

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604176/am3352-zimage-build-fails

器件型号:AM3352

 

大家好、TI 专家、

 

我们的客户向我们发送了一个有关 PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335X 的问题。

 

根据以下 wiki 指令、他们在"menuconfig setting update"之后未通过"make zImage"命令。

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Linux_Kernel_Users_Guide

 

如果 您检查了已连接日志,我们将不胜感激。

是否有相同的体验?

 

如果有解决问题的线索、请告诉我们。

 

此致、

e2e.ti.com/.../zimage.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matusan、您好、

    执行"menuconfig 设置更新"之前、用户必须键入 make arch=arm cross_compile=arm-linux-gnueabihf- tisdk_am335x-evm_defconfig 命令。 否则、重新编译源代码的最简单方法是从 Processor SDK 的顶部目录发出 make 命令。 请检查 链接和此链接。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的善意。
    此信息非常有用!

    此致、