This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6742:符合器件电气规格

Guru**** 2551570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603359/tms320c6742-confim-the-device-electorical-specification

器件型号:TMS320C6742

您好、TI 专家、

请确认以下问题。

[问题]

您会告诉我下冲的规格吗?

另外、您还想告诉我 过冲和下冲的时间限制吗?

此致。

Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    数据手册对此进行了说明、请参阅第5章、表5.1在工作温度范围内的绝对最大额定值。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。
    我知道数据表提供了这种推测、但我无法理解上的描述含义。
    根据数据表,过冲下冲为 DVDD +20%。 当 DVDD 为3.3V 时、这意味着3.3V + 0.66V 吗? 它似乎超过了器件的最大额定电压(3.6V 或3.8V)。 怎么看? 下冲如何? 我找不到它的规格。 如果 VDD 为3.3V、您会向我展示下冲的值吗?

    另外、您是否会告诉我我们应该如何考虑时间限制? 我无法理解"信号周期高达20%"的含义。
    如果周期为1、时间限制是否为200ms?

    此致。
    Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    请您在今天日本时间结束前回答我的问题吗?

    最恰当的考虑。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引用]根据数据表,过冲下冲为 DVDD +20%。 当 DVDD 为3.3V 时、这是否意味着3.3V + 0.66V?[/QUERP]
    正确。 这在绝对最大额定值中列出。

    [引述]那么、您能告诉我我们应该如何考虑时间限制吗? 我无法理解"信号周期高达20%"的含义。
    如果周期为1、时间限制是否为200ms?[/QUERP]
    您的理解是正确的。

    我已通知硬件团队。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的回答。
    请按以下方式提供其余问题的答案吗?

    此致
    Kaka

    >似乎超过了器件的最大额定值(3.6V 或3.8V)。 怎么看? 下冲如何? 我找不到它的规格。 如果 VDD 为3.3V、您会向我展示下冲的值吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaka、

    过冲和下冲规格相同、您可以在绝对最大额定值中看到它。 请勿与输入电源最大限制和输出电压范围混淆、这两个限制是完全不同的。

    此致、
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SENTHIL、

    感谢您的回答。 我得到了不同的值。
    您的意思是、当 DVDD 为3.3V 时、下冲范围为-0.66V 至3.96V、对吧? 我想知道最小电压值。

    顺便说一下,我还提到了以下文章。

     


    如果信号是直流信号(而非周期信号)、那么最长限制时间的下冲/过冲是多少? 客户是否应遵循"-0.3V 至 DVDD + 0.3V"的值?

    此致。

    Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaka、

    在高达20%的周期内、过冲和下冲规格为 DVDD 的20%。 这意味着它可以过冲或下冲 DVDD 的20%。

    此致、
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Senthil、

    我明白了。

    此致。
    Kaka