This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA750:如何更改 DSP 固件路径

Guru**** 2546260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567955/linux-dra750-how-to-change-the-dsp-firmware-path

器件型号:DRA750

工具/软件:Linux

您好,

我们使用的是 AM5724处理器 SDK7.0.4。

目前,DSP 固件在引导时从/lib/firmware 文件夹获取。 我们要更改路径,以便它不从当前路径获取,而是从所需路径获取。

谢谢和此致,
Nagarjuna G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nagarjuna、

    DRA75x 和 AM572x 是不同的处理器。

    DRA75x 是汽车处理器、附带 PROCESSOR-SDK-LINUX-AUTOMOTIVE-DRA7X v3.01.00

    AM572x 是 Sitara 处理器、附带 PROCESSOR-SDK-LINUX-AM57X v03.02

    您能否再次查看您使用的是哪款处理器以及哪款 SDK?

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们仅将 AM572x 处理器与 SDK 7.0.4搭配使用

    此致、

    Nagarjuna G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找不到适用于 AM572x 的 SDK 7.0.4。 这是 TI SDK 吗? 从何处获取此 SDK? 您能否提供指向此 SDK 的链接?

    AM572x 附带 SDK 03.02、03.01、03.00、02.00.02、02.00.01和02.00.00

    此致、
    帕维尔