This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:不能使用 SD Booster Pack

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567514/rtos-sd-booster-pack-not-avalible

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我找到了一个 PowerPoint、展示了如何使用他的"连接" LaunchPad 制造服务器-非常好。  Power Point 会调用一个 SD buster pack。  第三方供应商(43oh)似乎缺货。  如何获得?

谢谢 George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 George:遗憾的是、这是第三方硬件套件、似乎缺货。 SparkFun 提供了 SD 卡分线板、也可以使用。 但是、这将要求您自行连接引脚、因为它不是 BoosterPack 外形。

    www.sparkfun.com/.../12941

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    TI 的任何人是否有其中一个 BoosterPack 可供您发送给我?  我正在尝试学习您的芯片。  

    谢谢 George