This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OCR 引擎

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601006/ocr-engine

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。

[问题]
我的客户正在搜索 TI DSP 的 OCR 库。
那么、您知道第三方提供这个库吗?

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已与业务团队联系、以检查他们是否有第三方建议、并将很快返回给您。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    感谢您的回答。
    我明白了。 我正在等待您的反馈。

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您是否对此主题有任何更新?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaka、

    D3 Engineering 想到的是、我知道他们在牌照识别应用程序中演示了其 OCR 算法。 以下是他们的联系信息:

    销售联系人
    Norm Jones
    1-585-4291550
    http://www.d3engineering.com
    njones@d3engineering.com  

    您还可以搜索我们的设计网络、查看其他公司是否感兴趣:  

    http://www.ti.com/devnet/docs/catalog/searchcatalog.tsp  

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    好久不见! 非常感谢您两年前访问过我们在日本的客户。
    之后、他们一直在使用 C5535作为 ICR。

    感谢您的盛情款待。 我将向我的客户告知这一点。
    如果您有任何问题、请告诉我。
    此致。
    Kaka