This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4379:在没有按钮的情况下打开 PMIC

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594428/am4379-switching-pmic-on-without-pushbutton

器件型号:AM4379
主题中讨论的其他器件:TPS65218

大家好、

我想知道如何在不将 PB 设置 为低电平的情况下启动 AM437x。

请告诉我是否有电路图来实现这一点。

此外、我还找到了在 TPS65218 DS 中将 PWR_EN 设置为高电平时传递关断状态的说明。

当我打开 TPS65218的电源时、我是否应该将该引脚设计为始终为高电平?

此设计是否有任何问题?

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正确的是、驱动 PWR_EN 将启动 PMIC。 但是、您还必须考虑如何关闭 PMIC。 这应该通过将 PWR_EN 驱动为低电平来完成、以便正确遵循断电序列。 总之、您应该设计一个电路、在 通电时将 PWR_EN 驱动为高电平、并 在 AM437x 信号 RTC_PMIC_EN 从高电平转换为低电平时将 PWR_EN 驱动为低电平。 不过,我不知道有这样的例子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!