This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] KeyStone III 和下一代 DSP?

Guru**** 2550550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/568414/keystone-iii-and-next-generation-dsp

您好!

我在 本次演讲 中提到了 Keystone III 和 c66x+ DSP。 自演示之日起、新一代的目标日期为2015年、但我们已有2017年。 TI 是否计划在2017年将 KeyStone 系列更新为更多?

我的用例当前在 Nvidia 设备上运行、但我们需要一个具有更好 IO 的设备。 我们尝试了 Keystone II、但浮点性能不可接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    我建议您联系您当地的 FAE /销售人员、了解有关即将推出的器件的更多详细信息。

    此致、
    SENTHIL