This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:GBM 缓冲器数量

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594313/linux-am5728-number-of-gbm-buffers

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

你好

有时、DSS 侧的显示处理似乎会延迟。
此时、通过覆盖图形缓冲区、屏幕撕裂(闪烁)看起来会发生。
我想增加 GBM (EGL?)的数量 并尝试相同的测试。
目前,GBM_surface_lock()返回3个缓冲区地址,因此它似乎执行三倍缓冲。
是否有办法增加缓冲器的数量?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    是的、PVR 中使用默认的3个 GBM 缓冲器。 您可以使用以下行在/etc/powervr.ini 中设置 GBM 缓冲器的数量。
    GbmNumBuffers=x、其中 x 是 GBM 缓冲区的数量>= 3

    $cat /etc/powervr.ini
    [默认值]
    #WindowSystem=libpvrws_WAYLAND.so
    GbmNumBuffers=4

    可以尝试一下吗?
    RAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 它的工作原理