This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6415T:线路滤波器

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6415T
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/567442/tms320c6415t-obsolete-line-filter

器件型号:TMS320C6415T

 我们从2006年开始使用 DSP TMS320C6415T、 并计划在2025年之前使用此组件。

按照数据表中的建议、一个 EMI 滤波器被连接至 PLLV 引脚、所选的滤波器为 TI 推荐的 EXCCET103U。                                                                                                                                                                                          

TI 推荐的 TDK 和 Panasonic 两种滤波器都已停产。

TI 是否有替代滤波器的建议?

谢谢

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Moti Ron、

    我已将此事转交给专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shule
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Modi、

    Panasonic 公司没有建议的直接替代产品、

    na.industrial.panasonic.com/.../series_exc-cet_pdn_4.20.13.pdf

    但是、您可以考虑使用 Panasonic 公司的 ELK-E221FA 器件、其封装更小。 该部件的截止频率为25MHz。

    此致、
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    通过查看 EXCCET103U 数据表和 ELK-E 系列数据表并比较衰减图和参数、与 EXCCET103U 最相似的组件是 ELK-E103FA、而不是 ELK-E221FA、这是建议的。

    TI 的线路滤波器设计指南是什么?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Modi、

    由于 C6415器件非常旧、因此推荐的分立式器件现在可能已停产。 没有针对线路滤波器选择的特定指南。 您可能需要在互联网上找到 EMI 指南并适当地选择线路滤波器、或者与过时器件相当的器件应该足够好。

    此致、
    SENTHIL