This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:TPS65916 PMIC 的使用

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65916, AM5728, TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/568447/am5728-use-of-tps65916-pmic

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:TPS65916TPS659037

您好!

如果不使用内部 DSP 内核、TPS65916可用作 AM5728的 PMIC 吗?
我知道输出电源轨的数量不同;但是、由于未使用 DSP 内核、因此可以将 TPS65916用于 AM5728。

此致、

Nomoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请阅读 AM572x 数据表 SR2.0修订版 B 中的第8.1节:

    "TPS659037是电源管理 IC (PMIC)、应用于器件设计。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nomoto、
    我们目录处理器正在研究一些替代方案。 我希望更好地了解您的业务案例。 请联系您当地的 TI 代表、一旦他/她了解详细信息、他/她将联系我们。 今天、正如 Biser 所说、他提到的器件是唯一获得批准可用于 AM572x 系列的器件。