This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TMS320C6670:“TMS320C6670评估板,NDK 客户端编程”

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601831/tina-spice-tms320c6670-tms320c6670-evaluation-board-ndk-client-programing

器件型号:TMS320C6670
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的先生:

我的应用在 TMS320C6670上运行、应用需要 DSP 板和 Linux PC 之间的以太网通信来发送数据、

我们在具有静态 IP 配置的 Linux PC 上运行套接字服务器程序,客户端程序在 DSP 板上运行,我使用 NDK 客户端示例代码表“C:\ti\mcsdk_2_01_04\examples\NDK\client\evmc6670l”。  我们将在下面的控制台输出之后运行静态 IP 地址代码。   

我无法在 DSP 和 Linux 计算机之间传输数据、请提供 NDK 客户端程序所需的修改、请提供解决方案。

我急切地等待答复。   

[C66xx_0] PA 已成功初始化
[C66xx_0]
[C66xx_0] TCP/IP 堆栈示例客户端
[C66xx_0]传递已成功初始化
[C66xx_0]以太网子系统已成功初始化
[C66xx_0]以太网事件 ID:48和 vectId (中断):7.
[C66xx_0] EMAC 注册成功、正在等待链接。
[C66xx_0]网络已添加:IF-1:192.168.1.10
[C66xx_0]原始以太网 Rx 任务已启动
[C66xx_0]服务状态:Telnet  :已启用 :         000
[C66xx_0]服务状态:HTTP    :已启用 :         000
[C66xx_0]原始以太网任务已启动...
[C66xx_0]原始以太网任务结束。


谢谢、此致、

Anil Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 NDK 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    MCSDK 已停产、请使用最新的处理器 SDK 3.3版本。 如果在 NDK/C6670 EVM 上使用静态 IP、则 Linux PC 需要在同一子网上使用。 至少您应该能够从 Linux 计算机 ping EVM。 NDK 下还有一些适用于 Windows 的测试应用、NDK_2_2x_xx_xx\packages/ti\NDK\winapps、如果您使用 Windows 机器、也可以使用它 EVM 进行测试。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    非常感谢您的支持。 我能够使用 NKD 代码与 Linux 机器进行通信、

    我对下面列出的 IFFT 处理有以下疑问。

    1.    我已经了解了给出的“FFTC_simple_testProject”示例代码,它正在运行良好的测试结果。

    2.    我的应用需要512、1024和2048 IFFT 和 FFT 处理,应用程序正在核心0“TMS320C6670”上运行,请现在让我了解在应用程序中运行 FFTC_simple_testProject 所需的修改。

    请提供修改或输入以运行 FFT 和 IFFT、我热切地等待回复。

     

    谢谢、此致、

    Anil Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于 NDK 问题已关闭、您能否为 FFT/IFFT 问题打开新主题? 在 NDK 下对 FFT 的解读是混淆的、另外、当其他人搜索/查看主题主题行时、查找 FFT 的信息也很有帮助。 谢谢!

    此致、Eric