This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM365:SD 卡未与 DM368EVM 的封装连接

Guru**** 2547620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/568439/tms320dm365-the-sd-card-is-not-attached-with-the-package-of-dm368evm

器件型号:TMS320DM365

尊敬的专家

我的客户购买了 DM368EVM、该 EVM 应与 SD 卡一起提供。

www.ti.com/.../TMDXEVM368

但不知怎么说、他们没有获得 SD 卡。

您能否用单独的电子邮件将 SD 卡中的数据发送给我?

我的电子邮件是 jeffchiu@ti.com

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们正在调查您的请求。

    同时、您应该能够下载并安装 SDK 并自行创建 SD 卡内容。 此过程只需大约1小时。

    谢谢你
    Cesar