器件型号:EVMK2H
您好!
由于 我需要修改源代码、因此我已经按照 processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Building_The_SDK 来构建 SDK。
然后、我发现 Arago 项目只为内核引导构建 zImage、因此我按照 processors.wiki.ti.com/index.php/MCSDK_UG_Chapter_Exploring#Loading_and_running_U-Boot_on_EVM_through_SPI_Boot 的步骤从 tisdk/build/Arago-tmp-externel-linaro-toolchain/deploy/images/k2hk-evm 刻录 u-boot。
成功刻录 u-boot 后、我将一些 u-boot 环境设置为从在 Ubuntu 主机中设置的 tftp 和 NFS 引导。
之后、我从网络引导、内核被加载并开始引导。
它停留在
[3.659994] net eth1:模块打开失败
[4.035294] IP-Config:无法打开 eth1
[4.039421] IP-Config:无可用网络设备
[4.054280] ALSA 器件列表:
[4.057265]未找到声卡。
[31.855307] KeyStone-RapidIO 2900000。RapidIO:Rio 端口寄存器超时、端口掩码0x1未就绪
但实际上我没有设置任何 SRIO 设置。 几秒钟后、内核出现恐慌。
我不知道我跳过了哪些步骤或做了哪些错误? 我只想启动文件系统!
有关引导日志和 u-boot env.e2e.ti.com/.../output.txt、请参阅 output.txt
电路板:不带 SRIO 的 EVMK2H
Arago SDK:PROCESSOR-SDK-03.02.00.05-CONFIG
U-boot: u-boot-spi-k2hk EVM-2016.05+gitAUTOINC+6c5519b6fc-R26.gph
zImage bin: zImage--4.4.4.32.+git0+adde2ca9f8-r10c-k2hk-evm-20170117181913.bin
zImage DTB:zImage--4.4.4.32.+git0+addede2ca9f8-r10c-keystone-k2hk EVM-20170117181913.dtb
请帮助!
谢谢!