This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SX:在 cpdma.c 文件中进行更改后、为 a15和 M4内核构建的 NSP 二进制文件的差异

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/589802/tda2sx-difference-in-nsp-binaries-built-for-a15-and-m4-cores-after-changes-in-cpdma-c-file

器件型号:TDA2Sx

你(们)好

我已更改 NSP 软件包 cpdma.c 文件 CPDMA_packetdequeue 函数以包含一个变量

txdroppacketcount 增加、此变量在 a15应用程序文件中定义

之后、我在全新构建后构建 NSP 包、我观察到只有存在差异

具有.oem4扩展名而不具有.a15fg 扩展名的二进制文件。

 是正常行为、如果我们更改 NSP 软件包、则应针对所有内核构建二进制文件。

此致

梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mayank、

    我已将您的问题转交给网络专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mayank、

    除非该更改仅针对使用#define 的特定内核进行构建、否则该更改应在两个库中反映出来。
    如何验证库是否未更改? 您是否无法在 CCS 中看到新变量的值?