This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:USB 总线过载时系统停止

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590435/processor-sdk-am335x-system-halt-when-usb-bus-overloaded

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

当 USB 端口非常繁忙时、BBB 挂起。 它似乎与此相关

e2e.ti.com/.../2168678

我在 USB 集线器上有两个摄像头、用于传输重要数据。 仅在视频通过 USB 移动时发生

运行 Uubundu 16.04。

我无法确定如何通过串行 J1接头获取调试日志。 我可以正常连接并查看引导调试日志、但在中执行了 Ubuntu 16.04步骤、我无法以 root 用户身份登录到系统、只能以 Ubuntu 用户身份登录、然后没有调试日志。

a)如何获取活动调试日志、以便下次崩溃时可以查看是否发生了 BABBLE 错误? 这种情况经常发生。

b)如何修复需要重新启动的系统锁定? 我们很快就会将电路板送去生产、这突然成为一个关键问题。

感谢您的快速回答、我们突然就被枪所用。

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此论坛仅支持 TI 发布的 Processor SDK :software-dl.ti.com/.../index_FDS.html www.beagleboard.org 上支持所有其他 Linux 版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Michael

    您需要获取日志才能查看问题。 请在收到错误日志后进行发布、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来可能与 USB 端口使用量大(通过集线器使用两个摄像头)和 附近一些设备发出的噪音相关、即使显示器是在电涌保护 UPS 电源上、也会干扰显示器。

    程序锁定和 SSH 连接最终断开、BBB LED 冻结。 只能重新启动。

    串行调试端口显示了这一点、它从不会冻结、但我也无法获得提示。

    我希望这是可读的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../_2D00_dev_2D00_ttyUSB0-_2D00_-Putty.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    在 Beagle Board 论坛上讨论的 BBB 中似乎存在类似的问题。 您可以从此处获取快速帮助。 请务必提及您的电路板版本、这可能会有所帮助。