This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LINUXSDK-OMAPL138:GPIO 拒绝变为低电平

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594484/linux-linuxsdk-omapl138-gpio-refuses-to-go-low

器件型号:LINUXSDK-OMAPL138

工具/软件:Linux

您好!

在我的定制板中、我使用 GP0[5]来控制过程。 它由 DSP 使用、但当我注意到它不会变为低电平时、我通过以下方式在 Linux 中对它进行了测试:  

 Echo 5 >/sys/class/gpio/export

 回显>/sys/class/gpio/gpio5/direction

 echo 0 > /sys/class/gpio/gpio5/value

并使用以下命令检查其状态:

 CAT /sys/kernel/debug/gpio

引脚将保持高电平

我将其切换为输入并为其提供0、当我使用进行验证时状态会改变  

   CAT /sys/kernel/debug/gpio

我还测试 了 GP0[0]、 GP0[1]、 GP0[2] 和 GP0[6]、它们的行为都类似。  GP0[13]按预期运行、状态变为0。

是否在内核中配置引脚无关紧要。  我在 mux.c 中添加了一个打印输出、内容是:

 PINMUX0 (0x00000000)= 0x88888888 -> 0x88888888

我使用的内核是3.3.0。 我没有找到任何会使用这些引脚的内核配置项目。

如果有任何帮助,我会很感激!!!

此致、

Risto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    GP0[5]在 PINMUX1中进行引脚多路复用,您能检查该寄存器的值吗? 您能否转储并查看 GPIO 寄存器、仅查看引脚配置(输入/输出和值)

    谢谢、
    Prabhakar LAD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦天哪!

    我很愚蠢,它确实是 PIMUX 1寄存器,而不是0!

    现在它起作用了。 谢谢 Prabhakar,拯救了我的一天

    Risto