请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM355 DM355是数字媒体处理器系列中唯一的高可靠性产品。 似乎没有任何评估套件或参考设计可用。 如果我们决定开始一个需要使用高可靠性器件的项目、是否可以获得参考设计文件(原理图和布局)?
是否有计划为数字媒体处理器系列的新成员制作高可靠性版本?
-Kari
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DM355是数字媒体处理器系列中唯一的高可靠性产品。 似乎没有任何评估套件或参考设计可用。 如果我们决定开始一个需要使用高可靠性器件的项目、是否可以获得参考设计文件(原理图和布局)?
是否有计划为数字媒体处理器系列的新成员制作高可靠性版本?
-Kari