This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6638K2K:串行器/解串器设置-需要说明

Guru**** 2583135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601120/tci6638k2k-serdes-settings---description-needed

器件型号:TCI6638K2K

您好!

我将详细介绍 Keystone II 串行器/解串器设置。 在 spruho3a 文档中、只有简短的描述、没有显示任何值。 例如、在第91页、寄存器058的设置中、有一个名为 DFE_OFFSET_CAL_TAP_EN_OVR_O_7_3的字段。 说明:DFE 偏移校准 TAP 启用覆盖。 在日志中、我发现有写入的0x10值。 这意味着什么? 在哪里可以找到其他字段的值?

此致、

Ryszard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知工厂团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们只有本 Serdes 用户指南公共文档。 该通道058寄存器的其他字段的设置可在 CSL 中找到、例如 pdk_k2hk_4_0_5\packages/ti\CSL\src\IP\SerDes_sb\V0\CSL_serdes2.h 中、查找行:

     CSL_FINSR (*(volatile uint32_t *)(base_addr + 0x200*(lane num+1)+ 0x58)、...)

    此致、Eric

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有特定问题? 对串行器/解串器进行编程需要具备器件的专业知识、因此我们只能支持已知可正常工作的 TI 提供的配置。 DFE 编程也属于此类存储器。 PDK 提供常用 WCDMA 和 LTE 协议的配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    由于在我们的应用程序中此链接上观察到错误、我尝试查看 SerDes 的设置。 我对其他制造商的解决方案有一定的经验。 因此、我查看了设置说明、因为可用文档中只有字段名称。 我没有找到 说明、所以我在这里寻求帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用的是 K2K、则没有 DFE 外设(DFE 仅在 K2L 中)。 因此、即使存在该字段、也不会产生任何影响。  我假设根据链路错误、您指的是 AIF2链路。  在本例中、我建议将您的 AIF2配置与 LLD 中的一个示例进行比较。  此外、您可以检查 AIF2块中的"EE"寄存器、查看硬件标记的错误。  请注意、停止 AIF2 (或控制它的内核或输入/输出描述符)读取寄存器会产生错误、因此您需要在链接运行时读取它们。

     Dave