This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:RTC 功耗

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594314/am3359-rtc-power-consumption

器件型号:AM3359

我使用 的是芯片修订版本2.1。

RTC 无法连续工作、因为内部按钮单元会快速断电。

我‘s TI 的硬件设计。

那么、这是软件设计的故障吗?

在设计软件以防止任何其他 东西丢失电池 电量时、我应该注意什么。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM335x 仅 RTC 模式下的功耗范围为0.04 - 0.05W。 在 我看来、请访问 processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Power_Consumption_Summary 在断电期间、外部 RTC 在保持时间方面会更加高效。