This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DM388:编程器超时错误

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594038/ccs-dm388-programmer-time-out-error

器件型号:DM388

工具/软件:Code Composer Studio

您好、先生、

当我使用 PREPARE SD 卡运行电路板时、它会为我提供" Boot_proc 错误超时"

这是我的日志文件

您能帮我解决这个问题吗?我尝试了所有可能的方法,但即使我也是手动尝试,问题也没有解决,但它不能用。您可以帮助我吗?!

 


Arago Project http://arago-project.org ti81xx ttyS0

Arago 2016.05 ti81xx ttyS0

[20.778119] autorun-usecase.sh[114]:wifi:处于 STA 模式
ti81xx 登录:[ 20.918148] cpsw 4a100000.ethernet eth0:链接已建立- 1Gbps/全速-流控制 Rx/TX
[20.927081] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪
[21.617702] cfg80211:已更新世界监管范围:
[21.622895] cfg80211:DFS 主设备区域:取消设置
[ 21.627355] cfg80211:(start_freq - end_freq @带宽)、(max_tantain_gain、max_EIRP)、(dfs_cac_time)
[21.637181] cfg80211:(2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[21.645224] cfg80211:(2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[21.653286] cfg80211:(2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[21.661347] cfg80211:(5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[21.670891] cfg80211:(5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
[21.680439] cfg80211:(5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
[21.688581] cfg80211:(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[21.696622] cfg80211:(57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz)、(N/A、0 MBM)、(N/A)
[22.448738] wl18xx_driver wl18xx.1.auto: ti-connectivity/wl1271-nvs.bin 的直接固件加载失败、错误-2
[22.847825] wlcore:wl18xx 硬件:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
[22.874935] wlcore:已加载
[23.473412] random:非阻塞池已初始化
[23.489608] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.232
[23.610309] wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.48)
[23.626943] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):wlan0:链路未就绪
[27.870413] autorun-usecase.sh[114]:SSID:Tejovat_Erup
[27.872211] autorun-usecase.sh[114]:SSID:Inacces
[27.873627] autorun-usecase.sh[114]:SSID:NETGEAR83
[27.874942] autorun-usecase.sh[114]:SSID:Jiofi2_ED54B0
[27.876264] autorun-usecase.sh[114]:SSID:NETGEAR83-5G
[28.279678]<1>SysLink 版本:2.21.02.10
[28.279678] SysLink 模块创建日期:2017年2月13日时间:17:42:37
[28.290334]<1>跟踪已启用
[28.293230]<1>跟踪设置故障恢复已启用
[28.384820] autorun-usecase.sh[114]:/dev/mem 已打开。
[28.386549] autorun-usecase.sh[114]:PHY 地址:0x48181560数据:0x00000002
[28.387940] autorun-usecase.sh[114]:PHY 地址:0x48180f10数据:0x00000000
[28.389258] autorun-usecase.sh[114]:PHY 地址:0x48180508数据:0x00000302
[28.404064] autorun-usecase.sh[114]:PHY 地址:0x48180520数据:0x00000002
[28.405818] autorun-usecase.sh[114]:PHY 地址:0x48180524数据:0x00000002
[28.409713] autorun-usecase.sh[114]:PHY 地址:0x48180528数据:0x00000002
[28.411515] autorun-usecase.sh[114]:PHY 地址:0x4c0000e4数据:0x00170209
[28.413001] autorun-usecase.sh[114]:PHY 地址:0x4c0000e4数据:0x00170209
[28.414512] autorun-usecase.sh[114]:DDR IO RX 被关闭
[28.415893] autorun-usecase.sh[114]:PHY 地址:0x48180a04数据:0x00000000
[29.350571] autorun-usecase.sh[114]:/opt/ipnc/autorun-usecase.sh:第52行:kill:(233)-无此类进程
[主机]将[HDVICP0]的 DMM 优先级设置为[1](0x4e000634 = 0x00000009)
[host]将[ISS ]的 L3带宽稳压器设置为[press=[3、3] BW=400、WM 周期=2500]
[主机]将[ISS ]的 DMM 优先级设置为[0](0x4e000634 = 0x00080000)
[host]将[HDVICP0]的 L3带宽稳压器设置为[press=[0、0] BW=900、WM 周期=2500]
[29.459712] autorun-usecase.sh[114]:insmod:错误:无法插入模块 sbull.ko:文件存在
[30.481069] autorun-usecase.sh[114]:mkfs.fat 3.0.28 (2015-05-16)
[30.482916] autorun-usecase.sh[114]:无法获取驱动器几何体、使用默认255/63
[30.484451] autorun-usecase.sh[114]:/dev/sbulla 每个曲目有255个标题和63个扇区、
[30.485720] autorun-usecase.sh[114]:隐藏扇区0x0000;
[30.486948] autorun-usecase.sh[114]:逻辑扇区大小为512、
[30.488194] autorun-usecase.sh[114]:使用0xf8媒体描述符,具有1024个扇区;
[30.483409] autorun-usecase.sh[114]:驱动器编号0x80;
[30.500570] autorun-usecase.sh[114]:文件系统每个群集有2个16位 fats 和4个扇区。
[30.505466] autorun-usecase.sh[114]:fat 大小为1扇区、提供247个群集。
[30.507462] autorun-usecase.sh[114]:有1个保留扇区。
[30.509653] autorun-usecase.sh[114]:根目录包含512个插槽并使用32个扇区。
[30.512659] autorun-usecase.sh[114]:卷 ID 为9c0ce5b5,无卷标签。
[30.757495]大容量存储功能,版本:2009/09/11
[30.762686] LUN:可移动文件:(无介质)
[30.767394] LUN:可移动文件:/dev/sbulla
[30.771693] LUN 数=1
[30.806288] g_mass 存储小工具:海量存储小工具,版本:2009/09/11
[30.813362] g_mass 存储小工具:用户空间无法提供 iSerialNumber
[30.820473] g_mass 存储小工具:g_mass 存储就绪
[30.875206] autorun-usecase.sh[114]:creat 队列 ID:0
[30.877284] autorun-usecase.sh[114]:队列 ID:0
[30.879848] autorun-usecase.sh[114]:creat 队列 ID:32769
[30.882554] autorun-usecase.sh[114]:队列 ID:32769
[30.893489] autorun-usecase.sh[114]:creat queue id:65538
[30.895285] autorun-usecase.sh[114]:队列 ID:65538
[30.897918] autorun-usecase.sh[114]:creat queue id:98307
[30.920389] autorun-usecase.sh[114]:队列 ID:98307
[30.930142] autorun-usecase.sh[114]:队列 ID:32769
[host]连接到从设备 ProcID 0.14]:
[host]连接到从设备 ProcID 1.14]:
[host]已在从处理器1上加载文件/firmware/ipnc_rdk_fw_m3vpss.xem3。
[host]启动的从设备 ProcID 1.sh[114]:
IPC_LOADTCALLACK 状态[0x0000]之后的[HOST]
[host]已在从处理器0上加载文件/firmware/ipnc_rdk_fw_m3video.xem3。
[host]启动的从处理器 ID 0.sh[114]:
IPC_LOADTCALLACK 状态[0x0000]之后的[HOST]
[host]位于 IPC_startcallback 状态[0x00000000]之后
[host]位于 IPC_startcallback 状态[0x00000000]之后
[34.930334] autorun-usecase.sh[114]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[34.932094] autorun-usecase.sh[114]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
[34.933476] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]远程调试共享存储器@ bff0a040
[34.9344761] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]接收到的字符'S'
[35.028567] autorun-usecase.sh[114]:[c6xdsp ]远程调试共享存储器@ 0xbff00000
[35.030787] autorun-usecase.sh[114]:[m3video]远程调试共享内存@ 0xbff05020
[35.038021] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[35.060245] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ]接收到的字符"S"
[35.070143] autorun-usecase.sh[114]:队列 ID:65538
[35.072244] autorun-usecase.sh[114]:creat 队列 ID:131076
[35.073831] autorun-usecase.sh[114]:队列 ID:131076
[35.075346] autorun-usecase.sh[114]:CPU 为 TI812x
[35.076801] autorun-usecase.sh[114]:vsensable:0
[35.225992] autorun-usecase.sh[114]:creat 队列 ID:163845
[35.228179] autorun-usecase.sh[114]:队列 ID:163845
[35.23331] autorun-usecase.sh[114]:队列 ID:65538
[35.293813] autorun-usecase.sh[114]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[35.295661] autorun-usecase.sh[114]:[m3video]远程调试共享内存@ 0xbff05020
[35.297066] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[35.371267 ] autorun-usecase.sh[114]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ 0xbff00000
[35.373065] autorun-usecase.sh[114]:[m3video]远程调试共享内存@ 0xbff05020
[35.374493] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]远程调试共享存储器@ bff0a040
[35.375817] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ]***** 系统:频率 -200000000、 -200000000
[35.398177] autorun-usecase.sh[114]:[m3vps]***** 系统:频率 -200000000、 -200000000
[35.402014] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ]
[35.404988] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] notify_attach rtnVal 0
[35.406834] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ]*** utils:CPU KHz = 400000 kHz ***
[35.408394] autorun-usecase.sh[114]:[m3video]
[35.409868] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 38:系统:系统中的系统通用初始化!!
[35.411480] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 38:系统:IPC 初始化正在进行!!!
[35.413118] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 38:系统:连接到[host]...
[35.414573] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 88:系统:连接到[host]...
[35.416003] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] initProxyServer rtnVal 0
[35.417418] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]
[35.418882] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]*** utils:CPU KHz =400000 kHz***
[35.420378] autorun-usecase.sh[114]:[m3vps]
[35.421914] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 67:系统:系统中的系统通用初始化!!
[35.423614] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 67:系统:IPC init in progress!!!
[35.425145] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 68:系统:连接到[host]...
[35.426581] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 118:系统:连接到[host]...
[35.428054] autorun-usecase.sh[114]:[m3video] 118:系统:连接到[host]... 成功!!!
[35.429536] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 119:系统:连接到[VPSS-M3]...
[35.431084] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 136:系统:连接到[host]... 成功!!!
[35.432772] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 136:系统:连接到[VIDEO -M3]...
[35.434295] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 168:系统:连接到[VPSS-M3]...
[35.435806] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 186:系统:连接到[VPSS-M3]... 成功!!!
[35.437254] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 186:系统:连接到[VIDEO -M3]...
[35.438660] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 186:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
[35.440157] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 186:系统:连接到[VIDEO -M3]... 成功!!!
[35.441606] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 186:系统:创建 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
[35.443289] autorun-usecase.sh[114]:[m3vps] 187:系统:创建 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
[35.444726] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 187:系统:创建 MSGQ [VPSS-M3_ACK_MSGQ]...
[35.446192] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 189:系统:通知寄存器到[host]行0,事件12...
[35.447643] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 189:系统:通知寄存器到[VIDEO -M3]第0行,事件12……
[35.449073] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 190:系统:IPC 初始化完成!!!
[35.450567] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 200:MEM:共享区域2:base = bbb8000000、Length = 0x06900000 (105MB)
[35.452059] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 201:MEM:共享区域1:基地址= 0x89000000、长度= 0x03b00000 (59MB)
[35.453919] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 203:系统:系统通用初始化完成!!
[35.455391] autorun-usecase.sh[114]:[m3video] 287:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
[35.456844] autorun-usecase.sh[114]:[m3video] 287:系统:创建 MSGQ [VIDOE-M3_MSGQ]...
[35.458278] autorun-usecase.sh[114]:[m3video] 288:系统:创建 MSGQ [VIDEO -M3_ACK_MSGQ]...
[35.459746] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 290:系统:通知寄存器到[host]行0,事件12……
[35.461295] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 290:系统:通知寄存器到[VPSS-M3]行0,事件12……
[35.462788] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 290:系统:IPC 初始化完成!!!
[35.464387] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 301:MEM:共享区域2:base = bbb8000000、Length = 0x06900000 (105MB)
[35.465848] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 301:MEM:共享区域1:基地址= 0x89000000、长度= 0x03b00000 (59MB)
[35.467256] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 303:系统:系统通用初始化完成!!!
[35.468717] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 603: System : System VPSS Init in Progress!!
[35.470206] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]== I2C0/2时钟处于活动状态==
[35.471664] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]平台:检测到未知 CPU、默认为 VPS_platform_cpu_REV_1_0
[35.473179] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]平台:检测到未知 CPU、默认为 ISS_platform_cpu_REV_2_1
[35.474767] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 622:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_0]...
[35.476235] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 622:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_0]...
[35.477669] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 622:系统:ListElem shared Addr = 0xbe984180
[35.810856] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 625:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_1]...
[35.812626] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 625:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_1]...
[35.814136] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 625:系统:ListElem shared Addr = 0xbe987680
[35.815650] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 638:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_24]...
[35.817218] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 639:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_24]...
[35.818703] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 639:系统:ListElem shared Addr = 0xbe98ab80
[35.820248] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 642:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_25]...
[35.821740] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 642:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_25]...
[35.823186] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 642:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9aa580
[35.824614] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 645:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_26]...
[35.826118] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 645:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_26]...
[35.827580] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 645:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9c9f80
[35.829236] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 651:系统:在区域[c6xdsp ]中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_29]远程调试共享内存@ ffb00000
[35.830939] autorun-usecase.sh[114]:[m3video]远程调试共享内存@ 0xbff05020
[35.832506] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[36.780636] autorun-usecase.sh[114]:ApprovDrvInit:7.
[36.782442] autorun-usecase.sh[114]:队列 ID:163845
[39.780938] autorun-usecase.sh[114]:队列 ID:0
[40.892224] autorun-usecase.sh[114]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[40.893936] autorun-usecase.sh[114]:[m3video]远程调试共享内存@ bff05020
[40.895324] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[40.896644] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]接收到的字符"t"
[40.920191] autorun-usecase.sh[114]:[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[40.922314] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ]远程调试共享内存@ bff05020
[40.926310] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[40.929584] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ]接收到的字符"t"
[40.956204] autorun-usecase.sh[114]:rmmod:错误:当前未加载 MODUL_kernmod
[41.023596] DMA:模块安装成功、器件主要数字= 244
[41.029997] DRV:模块安装成功
[41.034134] DRV:模块构建于2017年2月13日17:52:30
[41.098491]
[41.098491] SoC_IC_dm38x
[41.168719] HDMI W1修订版4.0
[41.171574] HDMI CEC 规范版本1.2
[41.547153] I2C 无确认

[41.549656] HDMI 无法读取 E-EDID
[41.880348] autorun-usecase.sh[114]:ApprovDrvInit:3.
[41.894035] autorun-usecase.sh[114]:队列 ID:163845
[host]034733] autorun-usecase.sh[114]:
[主机] ORG 0x46c00524:0case.sh[114]:
[主机]新0x46c00524:2case.sh[114]:
[host]042026] autorun-usecase.sh[114]:
[主机]已完成应用程序启动14]:
[host] 0:系统:系统通用初始化正在进行!!!
[host] 0:系统:IPC 初始化正在进行中!!!
[HOST] 10:系统:CPU [DSP]在此平台上不可用!!!
[42.195092] DMA:ChannelID allocated:4nk proc ID is [0]!!!

[host] 12:系统:CPU [VPSS-M3] syslink proc ID 是[1]!!!
[42.172377]自动运行-[42.209621] DMA:已分配信道标识:5.
[host] 12:系统:CPU [host] syslink proc ID 是[2]!!!
[host] 12:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_HIP]...
[host] 13:系统:创建 MSGQ [host_MSGQ]...
[host] 13:系统:创建 MSGQ [host_ack_MSGQ]...
[host] 13:系统:打开 MSGQ [VIDEO -M3_MSGQ]...
[主机] 13:系统:打开 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
[host] 15:系统:通知注册到[VIDEO -M3]行0,事件12 ...
[host] 15:系统:通知寄存器到[VPSS-M3]行0,事件12……
[host] 15:系统:IPC 初始化完成!!!:
[host] 16:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_29]...
[host] 16:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_29]...
[host] 17:系统:ListElem Shared Addr = b5b56a4580
[host] 18:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_30]...
[host] 18:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_30]...
[host] 18:系统:ListElem Shared Addr = b5b56be200
[host] 21:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_24]...
[host] 22:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_24]...
[host] 22:系统:ListElem Shared Addr = b5b56d7e80
[host] 23:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_25]...
[host] 23:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_25]...
[host] 23:系统:ListElem Shared Addr = b5b56f7880
[host] 25:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_out_26]...
[host] 33:系统:在区域0中创建 ListMP [host_ipc_in_26]...
[host] 34:系统:ListElem Shared Addr = bb5717280
[HOST] 36:系统:系统通用初始化完成!!!
[host] vsys_allocBuf - addr = 0xa744d000、size = 65011712
[42.256328] autorun-usecase.sh[114]:########## pInfo->totalsize 63897600
[host] memMinng_memcpy_open:OSA_dmaOpen 传递、通道 ID = 4
[42.262235] autorun-usecase.sh[114]:队列 ID:0
[42.263925] autorun-usecase.sh[114]:队列 ID:32769
[主机] CacheMng_memcpy_open:OSA_dmaOpen、通道 ID = 5
[主机] MCFW_IPCFRAMES:App_ipcFramesSendRecvFxn:输入...
[host] vsys_allocBuf - addr = b6fe0000、size = 33603
为大小为33603分配的[主机] DCC 缓冲器
[主机] DCC 默认文件初始化完成
[host]在 System_linkControl system_M3VPSS_CMD_GET_DISPLAYCTRL_init 之前
[host]299549] autorun-usecase.sh[114]:
[42.301902] autorun-usecase.sh[114]:****** 智能分析 USECASE ****
[主机]********* 已输入智能分析用例- H264 1080p @60fps + H264 D1 @30fps + MJPEG 1080p @5fps ****
[host] 160:MCFW:CPU 版本[ES1.0]!!!
[主机] 161:MCFW:检测到[未知]板!!!
[主机] 161:MCFW:基板版本[REV A]!!!
[42.331548] autorun-usecase.sh[114]:0...
[42.333327] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 652:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_29]...
[42.335138] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 652:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9e9980
[42.336797] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 655:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_30]...
[42.338695] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 655:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_30]...
[42.340441] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 655:系统:ListElem shared Addr = 0xbea03600
[42.342151] autorun-usecase.sh[114]:[m3vps] 657:系统:HDVPSS 驱动程序版本:HDVPSS_01_00_01_37
[42.343826] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 658:系统:FVID2正在进行中!!!
[42.345430] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 703: System : System Video Init in Progress!!
[42.347028] autorun-usecase.sh[114]:[m3video] 704:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_0]...
[42.348659] autorun-usecase.sh[114]:[m3video] 704:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_0]...
[42.350361] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 704:系统:ListElem shared Addr = 0xbea1d280
[42.352076] autorun-usecase.sh[114]:[m3video] 707:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_1]...
[42.353751] autorun-usecase.sh[114]:[m3video] 707:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_1]...
[42.3555593] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 707:系统:ListElem shared Addr = 0xbea20780
[42.357361] autorun-usecase.sh[114]:[m3video] 717:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_29]...
[42.358997] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 717:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_29]...
[42.360734] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 718:系统:ListElem shared Addr = 0xbea23c80
[42.692947] autorun-usecase.sh[114]:[m3video] 720:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_30]...
[42.694682] autorun-usecase.sh[114]:[m3video] 720:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_30]...
[42.69634] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 721:系统:ListElem shared Addr = 0xbea3d900
[42.698021] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 723:HDVICP:为 IVAHD[0]执行 PRCM ...
[42.699626] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 723:HDVICP:针对 IVAHD[0]的 PRCM ... 完成。
[42.701317] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 724:系统:正在初始化链接!!!
[42.702965] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 724:系统:可用空间:系统堆= 2088976 B、MBX = 10240 msgs)
[42.704638] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 729:系统:FVID2正在进行中!!!
[42.705173] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 729:系统:正在进行设备初始化!!
[42.705718] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 724:系统:可用空间:SR0堆= 15372416 B (14MB)
[42.706184] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] iss_init 被调用!!!!!!
[42.706701] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] CPIS_init Done!!!!!!
[42.707150] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 725:系统:可用空间:帧缓冲器= 110100352 B (104MB)
[42.707638] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] initPrms.isI2cInitReq = 1.
[42.708301] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 725:系统:可用空间:比特流缓冲器= 61865856 B (58 MB)
[42.708899] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] initPrms.isI2cInitReq = 0
[42.709373] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 725:系统:打开 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
[42.709890] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 726:系统:可用空间:Tiler Buffer = 128 B (0 MB)-平铺机关闭
[42.710419] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ]输入了 MctnfLink_init ()
[42.710942] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 785:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
[42.711403] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 785:系统:系统视频初始化完成!!!
[42.711892] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] VPS_deviceInit 子卡未检测到/未连接!
[42.712344] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 923:系统:正在进行设备初始化!!
[42.712788] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] done ar0331_LVDS/src/issdrv_ar0331Api.c:AR0331_Transactor_DRV_imgsSetRegs:705!!
[42.713293] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 6032:系统:系统 VPSS 初始化完成!!!
[42.713769] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 6033:utils:dma:Hwi 为 INT62创建!!!
[42.714264] aut[42.975753] DMA:已分配信道标识:6.
orun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 6033:系统:初始化 L[ 42.980831] DMA:已分配通道 ID:7.
墨水!!!
[42.714769] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 6033:系统:可用空间:系统堆= 1682768 B、MBX = 10240 msgs)
[42.715255] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 6033:系统:可用空间:SR0堆= 15372416 B (14MB)
[42.715704] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 6034:系统:可用空间:帧缓冲器= 105790336 B (100MB)
[42.716144] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 6034:系统:可用空间:比特流缓冲器= 61865856 B (58 MB)
[42.716655] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 6034:系统:可用空间:Tiler Buffer = 128B (0 MB)-平铺机关闭
[42.717094] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 6165:系统:正在初始化链接... 完成了!!!
[42.717582] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] tiedVencs VPS_DC_VENC_HDMI | VPS_DC_VENC_HDCOMP
[42.718014] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] VPS_DCTRL_INST_[43.066120] DMA:ChannelID allocated:12.
0
[42.718485] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_[43.072273] DMA:ChannelID allocated:13.
DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_DVO2
[42.718921] autoru[43.081955] DMA:已分配通道 ID:14
n-usecase.sh[114]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_HDMI
[42.719387] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_SD
[42.719888] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_OUTPUT SYSTEM_DC_VENC_HDCOMP
[42.720386] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] IOCTL_VPS_DCTRL_SET_VENC_CLK_SRC VPS_DC_VENC_HDMI | VPS_DC_VENC_HDCOMP
[43.074928] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] HDCOMPCLK
[43.075527] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 7516:摄像机:正在创建!!!
[43.076251] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]通道编号流0通道0通道0通道0通道编号0
[43.076780] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]通道编号流1通道0通道编号1
[43.077250] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 7516:camera: VIP0 Porta camera mode is [ 8位、非多路复用嵌入式同步]!!
[43.079549] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 7517:摄像机:VIP 0:VID DEC 268436737 (0x10):0002:202020:20202020、AUD_STATUS 538976288
[43.080937] autorun-usecase.sh[114]:[m3vp
[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 通过的通道 ID = 6
[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 通过的通道 ID = 7
[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 通过的通道 ID = 12
[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 通过的通道 ID = 13
[host] vsys_eventHandler:osa_dmaOpen 通过的通道 ID = 14
[host] IpcBitsInLink_tskMain:已输入]:
[host] 1240:IPC_bits_in:正在创建!!!
[host] 1240:IPC_bits_in:ListMPOpen start!!!
[主机] 1240:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_OUT_29]...
[host] 1241:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_IN_29]...
[host] 1241:IPC_bits_in:ListMPOpen Done!!!
[host] 1242:IPC_bits_in:System_linkGetInfo 已完成!!!
[host] 1242:IPC_bits_in:创建完成!!!
[43.437343] autorun-usecase.sh[114]:ss ] iSS_captCreate:1661
[43.437948] autorun-usecase.sh[114]:[m3vps] 7730:相机:创建完成!!!
[43.438563] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 7820:摄像机:正在检测视频!!!
[43.4399036] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 7820:摄像机:检测视频已完成!!!
[43.439561] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 7893:DUP:创建完成!!!
[43.440051] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 7893:IPC_OUT_M3:正在创建!!!
[43.440584] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 7895:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
[43.441040] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 7895:IPC_IN_M3:正在创建!!!
[43.441530] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]正在运行 DCC 服务器任务
[43.441971] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 7896:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_1]...
[43.442404] autorun-usecase.sh[114]:[m3video] 7896:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_1_1]...
[43.442899] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 7899:IPC_IN_M3:创建完成!!!
[43.443328] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ]输入了 MctnfLink_tskMain ()
[43.443829] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] inChInfo->width = 1920
[43.444292] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] inChInfo->height = 1080
[43.444765] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] inChInfo->piting[0]= 1984
[43.445206] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ]为模块 MCTNF_TI dev.500.V.MCTNF.IVAHD.00.13.01.00完成了 MCTNF 算法实例创建...
[43.445875] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ][MCTNF] startx = 0
[43.446343] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8082:IPC_IN_M3:正在创建!!!
[43.446790] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ][MCTNF] startY = 0
[43.447359] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8082:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_OUT_0]...
[43.447807] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ][MCTNF] outChInfo->width = 1920
[43.448312] autorun-usecase.sh[114]:[m3vps] 8083:系统:打开 ListMP [VIDEO -M3_IPC_IN_0]...
[43.448752] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ][MCTNF] outChInfo->height = 1080
[43.449235] autorun-usecase.sh[114]:[m3vps] 8084:系统:打开 MSGQ [VIDEO -M3_MSGQ]...
[43.449702] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ][MCTNF] outChInfo->piting[0]= 1984
[43.450218] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8086:IPC_IN_M3:创建完成!!!
[43.450680] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ][MCTNF] outChInfo->piting[1]= 1984
[43.451119] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8087:NSF:正在创建!!!
[43.451627] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 8080:IPC_OUT_M3:正在创建!!!
[43.452062] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 8082:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
[43.452543] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] NSF:::HEAPID:0已使用:128
[43.452978] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] NSF:::HEAPID:1已使用:4928
[43.453580] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8211:NSF:创建完成!!!
[43.454068] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8212:MUX:正在创建... !!!
[43.454527] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8213:警告多路复用器链路:忽略输入 Q ID 0的通道0。 因为此信道未映射!!!
[43.455046] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8214:MUX:创建完成!!!
[43.455520] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8221:DUP:创建完成!!!
[43.456030] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8227:DUP:创建完成!!!
[43.456469] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8228:MUX:正在创建... !!!
[43.456936] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8230:MUX:创建完成!!!
[43.457546] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->tccVal = 36
[43.458055] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->Chid = 36
[43.458511] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->tccVal = 37
[43.458950] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->Chid = 37
[43.459459] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->tccVal = 38
[43.459894] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ]{SWOSD}edma3Handle->Chid = 38
[43.460432] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8240:系统:打开 MSGQ [host_MSGQ]...
[43.791586] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8240:SWOSD:创建完成!!!
[43.792463] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8313:DUP:创建完成!!!
[43.793106] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8313:SCLR:正在创建!!
[43.793773] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8319:SCLR:正在加载上标系数...
[43.795531] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8319:SCLR:Co-effs Loading... 完成了!!!
[43.796367] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] SCLR:HEAPID:0已使用:64
[43.797772] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] SCLR:HEAPID:1已使用:5952
[43.798609] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8319:SCLR:创建完成!!!
[43.799535] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8326:DUP:创建完成!!!
[43.800342] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8264:VA:创建完成!!!
[43.800942] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8281:fd:Alg Create Done!!
[43.801564] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8282:fd:创建完成!!!
[43.802204] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 8358:IPC_IN_M3:正在创建!!!
[43.802772] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8290:VA:ALG Init Done!!
[43.803367] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 8358:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_0]...
[43.803929] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8356:断言@行:links_common/va/vaLink_ALG.c 中的2242:libStatus == DMVAL_NO_ERROR:失败!!
[43.804541] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 8359:系统:打开 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_0]……
[43.805101] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8356:IPC_OUT_M3:正在创建!!!
[43.805756] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 8362:IPC_IN_M3:创建完成!!!
[43.806321] autorun-usecase.sh[114]:[m3vpss ] 8357:IPC_OUT_M3:创建完成!!!
[43.806948] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 8362:编码:正在创建... !!!
[43.807755] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 8488:编码:创建1920 x 1080的 CH0、间距=(1984、1984)[渐进][非平铺]、比特率= 8000 Kbps ...
[43.808360] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] ENCLINK_H264:HEAPID:0已使用:11720
[43.808992] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 8569:编码:创建720 x 480的 CH1,间距=(720、720)[渐进][非平铺],比特率= 8000 Kbps ...
[43.809567] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] ENCLINK_H264:HEAPID:0已使用:11720
[43.810284] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 8653:编码:创建1920 x 1080的 CH2,间距=(1984、1984)[渐进][非平铺],比特率= 100Kbps ...
[43.810858] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] ENCLINK_JPEG:HEAPID:0已使用:4376
[43.811468] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 8654:编码:所有通道创建... 完成了!!!
[43.812096] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] ENCLINK:HEAPID:0已使用:28144
[43.812885] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 8657:编码:创建... 完成了!!!
[43.813684] autorun-usecase.sh[114]:[m3video ] 8621:VSTqueue id:0
[59.784055] autorun-usecase.sh[114]:boot_proc 中出现超时。
[59.784793] autorun-usecase.sh[114]:程序退出。
[63.799414] autorun-usecase.sh[114]:boot_proc 中发生超时。
[63.800196] autorun-usecase.sh[114]:程序退出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此主题似乎与 e2e.ti.com/.../2182417重复
    如果是、请关闭此操作、因为我们已经在进行此操作。

    此致、
    Anuj
    Pathpartner Technology Pvt Ltd