This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/OMAP-L137:用于 OMAP-L137 EMIFA 接口的 NAND 闪存驱动程序

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588857/rtos-omap-l137-nand-flash-driver-for-omap-l137-emifa-interface

器件型号:OMAP-L137

工具/软件:TI-RTOS

您好!

在 OMAP-L137 EVM 板上、我们在 EMIFA 接口上连接了 NAND 闪存。 它是扩展3、P13连接器。 我们使用的 NAND 闪存是 Cypress Semiconductor S34ML16G2。  

我们希望将 DSP/BIOS 5.4与 BIOS PSP pspdrivers_01_30_01和 BIOS USB biosbiosb_01_10_03一起使用。

pspdrivers_01_30_01中的 NAND 驱动程序似乎不支持 ONFI 标准、因此我无法使 S34ML16G2 NAND 闪存芯片与电路板一起工作。 在探测控制信号引脚和调试 OMAP 的"Read ID"命令时、我在执行命令写入时看不到示波器上的任何活动。 我已确保我的所有示波器设置均正常。

我相信由于这个原因、我无法 使用上面指定的软件组件来访问 S34ML16G2 NAND 闪存芯片。 TI 是否已经提供了任何解决方案、或许还有一个补丁来支持 ONFI 兼容 NAND 闪存芯片?

我感谢你的任何帮助。

此致、

Yusuf Husainy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    优素福

    我建议您查看此处串行闪存和引导实用程序中提供的 NAND 写入器和驱动程序代码:
    processors.wiki.ti.com/.../Serial_Boot_and_Flash_Loading_Utility_for_OMAP-L137

    该n`t 器不使用中断设置、但使用与该器件上的 ROM 引导加载程序相同的驱动程序、该引导加载程序适用于 ONFI 器件。

    此致、
    Rahul