This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:引导或闪存大小

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590399/am5728-boot-nor-flash-size

器件型号:AM5728

客户问题:

 有人能否确认 AM5728支持从2 Gbit NOR 闪存引导?

我在我们的文档中找不到任何内容表明我们只支持32MB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否澄清这是串行 NOR 闪存(连接到 MCSPI/QSPI)还是并行 NOR (连接到 GPMC)。

    我们可以在内部进行检查、并就此问题向您回复。 引导加载程序不太可能具有大小限制、但接口可能会限制大小、尤其是在直接映射到器件存储器时。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rahul、
    question...checking 现在很好...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户希望使用 QSPI 引导。 具体而言、必须支持该闪存: Micron MT25QL02GCBB8E12-0AAT。

    我们还需要知道 AM57xx 支持的最大 SPI NOR 容量。

    感谢您的帮助。

    此致、

    Joakim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关 SPI 和 QSPI 的存储器引导限制、请参阅 TRM 的33.3.7节。
    对于 SPI/QSPI 接口、ROM 引导加载程序使用24位寻址、因此在引导时、高达16 MB (128Mbit)的数据应适用于 AM57xx。 请注意、24位限制仅适用于初始 ROM 引导加载程序软件、而不适用于器件。 初始引导后、U-boot 和 QSPI 驱动程序等次级引导加载程序支持32位寻址、因此它们应该能够在主 ROM 引导加载程序退出后访问闪存存储器的剩余空间。