This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM6446:Linux 内核源强化

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594370/linux-tms320dm6446-linux-kernel-source-hardening

器件型号:TMS320DM6446

工具/软件:Linux

我们正在其中一款产品中使用达芬奇 DM6446处理器。

我们在达芬奇上移植了嵌入式 Linux。

Linux 内核源代码包含与所有其他电路板或架构相关的大量源代码、并可通过菜单配置完成功能选择。

是否有任何方法可以从内核源目录中删除不需要的源?
 
并删除与不需要的配置功能相关的源?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satish、

    这是 Linux 内核的规范。 它包含所有架构的代码以及许多其他未使用的驱动程序。 删除源代码可能不容易或不可取、因为假定源代码(及其配置文件)可用、许多东西相互交织。 为什么需要这样的要求? 通常、TI 内核是在桌面环境中构建的、内核源的大小不是问题。 但是、一旦您为特定架构构建实际内核和驱动程序、它们的大小将比整个代码小得多。