请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM8148 您好!
我们需要在 dvo2 (vout0)的 u-boot 中显示标识。
我们曾经尝试过、但它无法正常工作、因此我们的第一个问题是:
是否可以在 dvo2中显示引导徽标?
我们发现了一些相关的问题,但一些回答说,这是不可能的:
"2012年10月23日上午11:23弗拉基米尔- XID: 您好、抱歉、此信息不可用。 无法实现 u-boot dvo2初始屏幕。 您可以联系当地的现场工程师以了解更多详细信息。 BR Vladimir "
如果可能,是否在任何地方记录了如何获得它?
它是否需要并且在 u-boot 中产生路径?
是否需要更改内存映射? (内存映射-.bld 是否仅与 Linux 相关)?
它是否涉及 VPSS 内核?
谢谢、
已运行