This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:TMS320C6678

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593935/ccs-tms320c6678-tms320c6678

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!!

我正在尝试使用 TMS320C6678 (TMDXEVM6678L 电路板)及其"OpenMP 矩阵矢量乘法"示例。

当我开始调试时、我遇到了下一个错误:

连接到目标时出错:
(错误-1143 @ 0x0)
设备内核挂起。 调试器已强制器件进入就绪状态并恢复调试控制、但您的应用程序的状态现在已损坏。 您对存储器和寄存器的访问应该有限、但您可能需要重置器件以进一步调试。
(仿真包5.1.507.0)

感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将此内容转发给 OpenMP 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否分享、您使用的是哪款 SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我使用的是 MCSDK 2.1.2.6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    嗯、我已经解决了一半。
    现在,我没有这个错误。。。 我已经为板重新装了按钮、我仍然没有这个问题。
    但是、当我开始调试时、它会使我无法执行。


    下一行是程序演示:

    pragma omp 并行共享(a、b、c、总计)私有(tid、i)

    TID = omp_get_thread_num ();

    当程序进入该程序时、调试将退出该程序并显示如下内容:

    按线程/行列出的结果:
    TI.omp.utils.ThreadLocal:第132行:断言失败:a_invalidKey:遇到无效密钥
    xdc.runtime.Error.raise:终止执行

    有人可以帮帮我吗?


    感谢您的回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    现在、我解决了问题

    首先,我已经用它的复位按钮重新插拔了板。。。 (这样、我将永远不会再次出现错误1143)。

    第二个、第二个
    "按线程/行列出的结果:
    TI.omp.utils.ThreadLocal:第132行:断言失败:a_invalidKey:遇到无效密钥
    xdc.runtime.Error.raise:终止执行"
    我已使用 NETX 链接解决了以下问题:
    e2e.ti.com/.../216736

    现在、运行演示示示示例