This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:U-boot UART 下载失败

Guru**** 2013580 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/568254/am5728-u-boot-uart-download-fails

器件型号:AM5728

您好!

现在、我在电路板上使用了 am5728、我想将 u-boot 下载到它、但我遇到了问题。

当我使用 JTAG 调试 u-boot 时、它可以运行:

但当我使用 UART 进行下载时、会出现一个问题:u-boot-spl.bin 文件可以使用 Perl 成功下载、并看到"CCC"、然后 我发送 u-boot.img 文件、但它仍然在这里、不再运行:

为什么? 可以帮帮我吗?

谢谢你。