This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:支持 Sitara 器件上的多协议

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/568552/compiler-support-for-multiple-protocol-on-sitara-devices

Thread 中讨论的其他器件:Profibus

 

我对跨平台通信有很多问题。
您可以在下面找到我的问题。

是否可以在 Sitara 的第一个端口上与 Profinet 器件通信、在 Sitara 的第二个端口上与 EtherNet/IP 器件通信?

是否可以与其他工业平台进行交叉通信?(Profibus、ModBus、CANbus、EtherCAT…)

如果您有示例代码和示例应用程序,能否给我发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您肯定在错误的论坛中、因为这些是系统问题、与我们的开发工具无关。 主持人、请转到 Sitara...

    总之、您正在寻找可在我们的 AM57xx 系列器件上实现的高级网关功能。 我们提供基本协议包(有关更多详细信息、请参阅产品页面)、但实际网关需要由您实施。 我们在一些情况下以演示的形式进行了此操作、作为概念验证、但没有发布的示例。

    您是否介意为我们提供您的姓名?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、首先、我对错误的帖子感到抱歉。 我选择了错误的论坛感谢您改进我的问题。 我叫 Dogukan、来自土耳其。 正如您所说、我可以使用您的 AM57xx 系列器件来实现我的请求。 我想为基本协议包构建工业高级网关。 所以我需要一些示例以及如何做到、我需要文档、我需要 TI 工程师的帮助。 此致。