工具/软件:TI-RTOS
CCS 版本:7.1.0.00016
SYS/BIOS 版本: BIOS_6_50_01_12
我有一个 Hwi 和两个任务、任务1和任务2。
任务1的优先级高于任务2。 现在、我想实现以下功能:
在 Hwi 后运行任务1、然后在任务1完成后运行任务2、然后转至空闲循环、在任务2完成后再次等待 Hwi。
两个 Hwi 之间的时间为64ms、 如果是35ms、则为 Task1、而任务2大约为10ms。
我可以做些什么来实现该功能?
我尝试在 Hwi 中布置一个事件来运行任务1、并在任务1末尾布置一个信号量来运行任务2。 但它没有达到我的预期效果。