This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM437X:ESP8266 WiFi 模块

Guru**** 2587315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604107/linux-processor-sdk-am437x-esp8266-wifi-module

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

工具/软件:Linux

您好支持团队。

我将在 AM437x GM 板上使用 ESP8266。

我已经检查了 AM437x 电路板上的引脚、并决定使用这些引脚。

D0 ->引脚 B5
D1 ->引脚 A5
D2 ->引脚 B6
D3 ->引脚 A6
CLK ->引脚 B9
cmd -> PIN F10

但我不确定如何参考该文档或为此修改 SDK。

期待您的消息。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是 AM437x GP EVM 吗? 您提到的引脚连接到此板上的 NAND 闪存/eMMC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复、是的、您答对了。

    因此、我从电路板上移除了 eMMC 和 NAND 闪存。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须在 MMC 模式下配置这些引脚。 您可能需要查找 WiFi 模块的驱动程序、因为处理器 SDK 仅支持 TI WiLink 模块(据我所知)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    是的、我同意您的想法。 我有用于我们的 wifi 模块的驱动程序、但我不确定使用我们的 wifi 模块需要在 SDK 中修复的位置。

    如果您对此很熟悉、请在这方面为我提供帮助。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jense、

    您必须在内核中启用驱动程序并设置设备树。 您可以在此 wiki 上找到如何针对 WL18xx 实现此操作。 此外、请随时参阅中的内核文档 /board-support/linux- /Documentation/devicetree/bindings/net/wireless、同时创建无线绑定。

    此致、
    Kemal