This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM4372:TCP/IP 堆栈的存储器要求

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593667/rtos-am4372-memory-requirements-for-tcp-ip-stack

器件型号:AM4372

工具/软件:TI-RTOS

我们正在评估在 将以太网消息(TCP、UDP)基本转发到 SPI 通道的应用中使用 AM4372 SoC 的可能性、反之亦然。

TI-RTOS 和 TI TCP/IP 堆栈的 RAM /闪存容量有哪些要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 AM437x、在 pdk_am437X_1_0_x\packages/ti\transport \ndk\Nimu\example 下有可用于网络协议的 NIMU 示例、您可以查看映射文件以查看堆栈、程序和数据存储器使用情况。

    AM437x 支持高达2GB 的 DDR 除内置 RAM 外、还支持可连接到 NAND 或 NOR 的 GPMC 接口。

    此致、Eric