This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C5515 eZdsp

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594160/c5515-ezdsp

主题中讨论的其他器件:TMDX5515EZDSP

您好!

我需要一些帮助。 使用 DMA 管理 I2S I/O 时遇到问题(乒乓缓冲器配置)。

在哪里可以找到 DMA 通道0...3和 I2S0 RX/TX 之间的对应关系?

提前感谢

Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paolo、

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应在此处发布、但您能更详细地描述您的问题。 您还使用哪个软件版本?

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用
    TMDX5515EZDSP (REV D)评估板

    软件:
    CCS v6
    CSL v3.0.6

    我只需要知道 DMA 控制器/通道和电路板上 I2S0之间的映射、以便使用 DMA 使用 CSL 3.0.6实现中断驱动的 I2S 读取器。 哪个 DMA 控制器映射到电路板上的 I2S0? 哪些 DMA 通道(0..3)用于读取/写入?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paolo、
    请查看 C5515 www.ti.com/.../tms320c5515.pdf 的 I2S UG 、其中将提供您所需的 I2S0通道映射的更多详细信息。 I2S0位于 DMA0上。

    就示例而言、CSL 中有 I2S 示例、位于 C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.07\ccs_v6.x_examples\I2S

    还有一个使用 I2S0的 C5515特定抽取示例、示例代码可在 CSL 中找到、地址为 C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.07\demos\c5515\C55x-digite-mic-declation 此示例的应用手册位于 www.ti.com/.../sprac51.pdf

    IdleLoop。c 应该很有趣。

    注意:这仅在 CSL v3.07中提供、可从 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 下载

    希望这对您有所帮助。

    Lali