工具/软件:TI-RTOS
您好!
我正在寻找一些指导、以了解如何首先调查一个奇怪的问题。 我的产品使用 TM4C1294和 TIRTOS 2.16.00.08通过以太网进行网络通信。
我们的客户很少遇到 TM4C 没有响应的问题(无法响应正常的 GPIO 输入、UART、USB 等)。 本质上、我想它由于堆栈溢出或类似的东西而崩溃。 但是、它仍然对 ping 做出响应。
如果 TM4C 遇到致命错误、是否会继续响应 ping?
我没有更有用的信息、因为我还无法重现连接的调试器的问题。 客户只能在数天到数周内看到问题。
TM4C 未配置看门狗、并且未设置为在遇到此类关键问题时重新启动。
在这种情况下、建议执行哪些调试步骤? (指出任何一般步骤/准则都是非常欢迎的)。
谢谢、
子哈希