请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R 工具/软件:TI-RTOS
你好。
我正在使用 MSP432 Launchpad、并且我正在尝试使用端口3 (P3.6)的特定引脚、我已将 GPIOPinConfigs 阵列中的引脚配置为(具有上拉电阻器的输入、并在下降沿做出反应)、CallbackFunctions 阵列配置为 NULL、 在 GPIOName 数组中、确保引脚的名称和配置在数组中具有相同的索引。
我已经为引脚提供了回调函数并启用了它的中断、当我将引脚连接到 GND 时、它不会触发中断。 我已经更改了 Launchpad 以查看它是否是 MSP 的问题、但它仍然不起作用。 我已经尝试过同一端口的其他引脚、它们会激活 HWI。 我还创建了一个 HWI 实例以尝试将其启动、并且在调试程序时、它抱怨该端口的中断已被使用、这意味着 GPIO 模块为端口创建中断(另一个引脚的反应也对此进行了解释)。
有人知道为什么这个引脚会发生这种情况吗? 当输入变为低电平时、如何强制它激活中断?
提前感谢