Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
工具/软件:Linux
我的问题与以下帖子密切相关、但其中的解决方案对我不起作用:
https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/572042/2099047
我正在尝试在 AM572x EVM 上安装 Python 3.x。 为此、我已执行以下所有摘要步骤:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Building_The_SDK#Build_Steps
除了我使用的是 tisdk-rootfs-image 而不是 Arago-core-tisdk-image 之外。
然后、我运行了以下结果:
~/tisdk/build machine=am57xx-evm bitbake python3.
MACHINE=am57xx-EVM bitbake python3.
正在加载高速缓存:100%|############################ | ETA: 00:00:00
已从依赖关系缓存加载2941个条目。
注:解决任何缺失的任务队列相关性
编译配置:
Bb_version ="1.30.0"
Build_SYS ="x86_64 Linux 版"
NATIVELSBSTRING ="Uubuntu-16.04"
Target_SYS ="ARM-Linux-gnueabi"
机器 ="am57xx-evm"
DIASTRO ="Arago"
DISTR_VERSION ="2016.12"
TUNE_FUNCures ="arm armv7a VFP thumb neon callconvention-hard "
TARGET_FPU ="硬"
meta-processor-sdk ="标题:70283e8e915126b57e30cc7fcf5286a9435c3829"
meta-arago-distro
meta-Arago-Extras ="标题:c0e32cc7615f7483ae3a674221dd633205b28ee3"
meta-qt5 ="头:2b1871f0d139dc3caaa779a32a1931409c245a36"
元网络
meta ruby
Meta-python
Meta-OE
meta-gnome ="头:55c8a76da5dc099a7bc38495c672140cedb78e"
meta-ti ="头:ed06c3bb58493a40b6fe584251a94f067fc9bdf7"
meta-linaro-toolchain
meta-optee ="标题:2f51d38048599d9878f149d6d15539fb97603f8f"
meta ="标题:ff8c8859434e56894accc5a63980c1b8904eb935"
注:准备 RunQueue
注:执行 SetScene 任务
注:执行 RunQueue 任务
注:任务摘要:已尝试608个任务、其中608个任务不需要重新运行、所有任务都成功。
之后,我将生成的 python3*.ipk 文件从 Arago-tmp-external/linaro-toolchain/deploy/ipk/armv7ahf-none/移动到 USB 驱动器。 在 AM572x EVM 上安装驱动器后、我尝试进行安装、并获得如下结果:
root@am57xx-evm:/media/usb_drive/python3_ipks opkg install --offline-root。 python3-core_3.5.1-r1.0_armv7ahf-none.ipk
由于架构不兼容、因此未选择 python3内核3.5.1。
未知的软件包'python3-core'。
收集的错误:
* opkg_install:无法安装软件包 python3内核。
当我检查 opkg 体系结构配置时:
root@am57xx-evm:/media/usb_drive/python3_ipks opkg 打印架构
全部为1
拱形任何6.
拱罩11
ARCH armv5hf-VFP 16.
ARCH armv 5thf-VFP 21.
ARCH armv5ehf-VFP 26.
ARCH armv5TEHF-VFP 31.
ARCH armv6hf-VFP 36.
Arch armv 6thf-VFP 41.
ARCH armv7ahf-VFP 46.
arch armv7at2hf-vfp 51.
ARCH armv7ahf-neon 56.
ARCH armv7at2hf-neon 61.
Arch am57xx_EVM 66
目标正在使用使用 TI 处理器 SDK 03.03.00.04 create-sdcard.sh 创建的 SD 卡运行。
为什么我无法安装这些软件包? 谢谢!
戴维