This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NDK API、用于使用以太网发送参数

Guru**** 2547060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/568214/ndk-apis-to-send-parameters-using-ethernet

您好!

我想使用以太网将与摄像机相关的参数发送到 tda2x 电路板。

是否有任何 Vision SDK 示例展示了如何使用 NDK API 或配置将任何参数发送到 TDA2x 板。

此致

梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mayank、

    这需要由 TDAx 支持团队回答。 我将把该主题移至该团队支持的论坛、以便他们可以为您提供帮助。

    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mayank、

    已通知 VSDK 和以太网专家。 他们将在这里作出回应。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    梅扬克
    VSDK 提供了一些示例、用于通过网络(NDK/NSP)从 PC 接收到目标的视频数据(压缩)、您可以参考相同的数据。 请参阅\vision_sdk\examples\tda2xx\src\usecases\network_Rx_TX 下的 UCS

    此致、Shiju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马扬克

    提到的用例 Shiju (network_Rx_TX)将允许您通过网络获取数据以进行进一步处理。

    如果您的目标是仅使用网络获取摄像头的初始参数、则可以重复使用 Nullsouce 链接(vision_sdk\src\links_common\nullSrc)中的代码、该链接从 PC 工具(vision_sdk\tools\network_tools\network_tx)获取命令、然后获取数据。 您可以在用例中集成此命令服务器。