This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:1GHz 版本

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594202/am3352-1ghz-version

器件型号:AM3352

团队、  

我们是否有 与 AM3352BZCZD80兼容的1GHz 引脚替代产品?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM3352BZCZA100是一款扩展温度器件、而非工业温度器件。
    您将在产品文件夹中找到详细信息