This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA2EVM5777:TDA2EX:中断矢量表定位问题

Guru**** 2586895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604108/ccs-tda2evm5777-tda2ex-interrupt-vector-table-locate-issue

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们正在使用 TAS2VM5777 TDA2EX 处理器,尝试生成 Pendsv 异常。 我们遇到了矢量表位置问题。 您能否 将示例中断应用程序与矢量表共享?

此致、

Bhagyashri  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Bhagyashri、

    我已将您的问题转交给一位专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Bhagyashri、

    中断矢量表应放置在 IPU RAM 中。 给出了中断配置代码 \system_config\armv7m\interrupt.c.
    您可以在此处参考计时器示例: \examples\timer\src\main_M4.c.

    有关 PENDSV 异常的更多详细信息、请参阅 ARM 文档: infocenter.arm.com/.../index.jspinfocenter.arm.com/.../index.jsp

    此致、
    Rishabh