This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EG:关于编译器警告问题

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603806/tda2eg-about-compiler-warning-issue

器件型号:TDA2EG

你(们)好,先生

我们下载 VISION_SDK_02_12_02_00_setuplinux.bin 并进行软件安装。

在执行构建过程之后,按照软件指南执行所有操作都可以正常运行。

 我们在构建过程中发现了以下消息  

//================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ //

正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
#!!! 当前构建平台是[tda2ex-evm]!!!
为软件包 vision_sdk_configuro 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.xdc 旧)...
从 package/cfg/MAIN_APP_c6xdsp1_pe66.cfg 配置 main_app_c6xdsp1.xe66 ...
正在为 tda2ex-evm 加载 Dsp1.cfg
#!!! 当前构建平台是[tda2ex-evm]!!!
#!!! 在构建中包括 CPU #0[主机]!!!
#!!! 在构建中包括 CPU #1 [IPU2]!!!
#!!! 在构建中包括 CPU #2 [ DSP1]!!!
#!!! 主机处理器 ID 是[1]!!!
警告:xdc.cfg.Program:“/home/owner/VISION_SDK_02_12_02_00/ti_components/os_tools/linux/xdctools_3_32_00_06_core/packages/xdc/cfg/Program.xs”,第110行:xdc.cfg.Program.SectionSpec#0:Program.sectMap 中“.bss:heapMemL2”部分的条目设置为“未定义”。 此段分配将被忽略。
警告:xdc.cfg.incompatible _target_version:当前目标"ti.targets.elf.c66"使用的编译器版本[7.4.2]与用于构建以下软件包的目标的编译器版本不兼容;软件包 ti.deh [在/home/owner/VISION_SDK_02_12_02_00/ti_components/os_tools/ipc_3_43_03_05/packages/ti/deh 中]是使用编译器版本[8.1.0]的目标"ti.targets.elf.c66"构建的。
;包 ti.ipc.ipcmgr [在/home/owner/VISION_SDK_02_12_02_00/ti_components/os_tools/ipc_3_43_03_05/packages/ti/ipc/ipcmgr 中/]是使用编译器版本[8.1.0]中的目标'ti.targets.elf.c66'构建的。

//======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== //

是否有必要解决上述警告信息或忽略它?

请提供建议并感谢您的帮助

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yimin、

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有问题、您可以忽略这些警告、

    此致、Shiju