This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:AM335x USB

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/568545/linux-processor-sdk-am335x-am335x-usb

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!

我的目标板具有一个 MT7601u wifi 模块。

引导时,出现以下错误。

   USB 1-1:新款高速 USB 器件编号2、使用 musb-hdrc
   完成。
   USB 1-1:找到新的 USB 设备、idVendor=148f、idProduct=7601
   USB 1-1:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
   USB 1-1:直接固件加载失败、并显示错误-2
   USB 1-1:返回到用户助手

此误差意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、安贞桓、

    该错误表示缺少固件、但我不确定此固件是否是正常功能所必需的。 请咨询 MT760172的供应商。

    此致、
    Kemal