This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:从 MMC0运行应用

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604070/am3354-running-application-from-mmc0

器件型号:AM3354

您好!

我们使用 AM3354设计了定制板、  

我们设计的电路板考虑将 MMC0用作引导介质、但由于引导设备的限制应小于4GB。

电路板上还有 Nand、并进行配置以从 Nand 引导、我们能够从 NAND 引导

问题:

1.当 Linux 从 NAND (连接到 GPMC)引导时,我们能否从 MMC (连接到 MMC0的4GB eMMC)运行应用程序?

2. NAND 引导(8位或16位)的存储器大小是否有任何限制?

此致

Sujay A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.是的、可以。 请记住、您不能直接从 eMMC 执行、因为这是块设备、不是存储器映射。
    AM335x TRM 修订版 P 的第26.1.8.4节列出了 NAND 要求
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    如您所述、已检入 TRM。

    它表示 NAND 设备支持64 GB (x8,x16),但没有有关它是否从这种内存大小引导的信息。 那么,我是否可以使用大于2GB 的 NAND 来通过 NAND 进行引导。

    此致
    Sujay A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NAND 几何体是什么? 它是否具有 ONFI 支持? 请阅读整章。 此处提供了所有必要的详细信息。