This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEVM6670:不同的 B/W 日志和 printf

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/594019/ccs-tmdsevm6670-difference-b-w-logs-and-printf

器件型号:TMDSEVM6670

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有一个基本的问题,请大家再提一下

在系统跟踪中,我们有 STMXport_logMsg0 STMXport_logMsg1 STMXport_putWord、STMXport_printf、STMXport_printfV

我知道如果我们启用优化、_printf delta 时间节拍将会更少、在区别方面还有什么比这更重要的呢??

mcsdk_BIOS_3_01_03_06 (KeyStone 1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sandeep、

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的意思是什么?"我知道如果我们启用优化、_printf delta 时间 tick 将会更少、除了区别之外、还有什么更重要的呢???"。 您可以访问 www.ti.com/.../sprac17a.pdf 、了解如何使用 STMLib。

    此致、Eric