This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEVM6678:如何在 TMDSEVM6678和 Windows 7之间连接 TCP/IP

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/603730/tmdsevm6678-how-can-connect-tcp-ip-between-tmdsevm6678-and-windows-7

器件型号:TMDSEVM6678

大家好, 我有 TMDSEVM6678L,我想通过 TCP/IP 将 TMDSEVM6678与我的计算机连接起来。

我从第三方下载了用于 Windows 7的超级终端,但它不起作用。

您能介绍一下我必须做什么吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否共享、您在 TMDSEVM6678上使用的是哪个 SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我使用 TMS320C66x 评估模块快速入门 GUID 运行时,我无法在步骤4中完成:
    DHCP:启用:故障:002。 你能告诉我我我必须做什么吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我使用本指南(随附照片)来运行电路板: www.upsieutoc.com/.../qEHFGC
    www.upsieutoc.com/.../qEHe1p
    但是当我运行步骤4时:(这张照片: www.upsieutoc.com/.../qEHwUr)
    我在其中看不到添加了网络的行。
    这是我的屏幕:
    www.upsieutoc.com/.../qEHS51

    IBL 版本:1.0.16
    IBL:PLL 和 DDR 初始化完成
    IBL 结果代码00
    IBL:从 NOR 引导
    platform_init 完成
    启动 BIOS 6
    QMSS 已成功初始化
    CPPI 已成功初始化
    PA 已成功初始化
    HUA 2.00.00.04版
    将主机名设置为 tidemo-071536
    MAC 地址:FC-0F-4B-BE-09-39
    配置 DHCP 客户端
    已成功初始化传递
    以太网子系统已成功初始化
    以太网 EventID:48和 vectId (中断):7.
    EMAC 注册成功,正在等待链接。
    服务状态:DHCP:已启用: :000
    服务状态:THTTP:已启用: :000
    服务状态:DHCP:已启用:正在运行:000
    服务状态:DHCP:已启用:故障:002