This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:Linux 下的 HSR、MII RMII 模式

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604129/linux-processor-sdk-am335x-linux-processor-sdk-am335x-hsr-under-linux-mii-rmii-modes

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!

我有3个节点连接到 A-B-C 环中 Ping A->B 正常,ping B->C 正常,ping A->C 正常。

如果板载跳线切换到 MII 模式并断开了 A-C 链路,则我没有 A->C ping (A->B ping 正常,B->C ping 正常)。
如果跳线切换到 RMII 模式并断开了 A-C 链路,则 ping A->C 正常。

HSR 是否仅在 RMII 模式下工作?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是哪个 SDK (内核版本)? 此外、如果这是定制板或 TI 参考板、请发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM335x-EVM-03.02.00.05

    我在 TI 电路板和定制电路板上试用过、两种情况的结果相同。