This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM335x -保护免受其他可执行文件的影响

Guru**** 2584755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604173/am335x---protect-from-others-executable

尊敬的所有人:

我不熟悉嵌入式 Linux 领域。

我正在使用 BeagleBone Black 执行一个项目、我的目的是阻止应用程序、该应用程序是从其他 SDK 而不是我自己的 SDK 编译的。

有可能吗?如果可能,如何做到这一点。

任何人都可以帮助我或提出建议。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果一个二进制文件在另一个电路板上本地编译、使用与 Yocto 不同的文件系统(或使用 gcc 为不同的 SDK 进行交叉编译)、则有可能会在 Yocto 上崩溃。

    请说明您计划使用哪种 SDK 吗?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这样做可能会有点棘手。 另一种选择是仅禁用控制台。

    谢谢、
    Prabhakar LAD